This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于中心抽头连接

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962875/dp83867ir-about-center-tap-connection

器件型号:DP83867IR

大家好、团队成员。

在【表的第117页上、μF 说明了连接到 PHY 的一侧上的每个中心抽头都必须相互隔离并通过去耦电容器(建议0.1 μ F)接地】。我想使用一个小型连接器(2337992-8制造商: TE)、但中心抽头连接在连接器内部。将中心抽头通过0.1uF 连接到 GND 的效果有什么?

连接器的数据表如下所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 IEEE PMA 合规性测试中、每个通道的中心抽头短接在一起会导致更高的失真和千兆位输出模板故障。 因此、我们建议使用0.1uF 电容器对每个中心抽头进行去耦接地、这将有助于在您的应用中通过合规性测试。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否会共享邮件列表以发送电子邮件、因为我想询问有关我的机密信息的问题?

    谢谢