This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有 HD SDI 双向输入和单向可选输出 IC? 请推荐。

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957984/is-there-an-hd-sdi-2-way-input-and-1-way-optional-output-ic-please-recommend

主题中讨论的其他器件:LMH0318

您好、TI 专家、

是否有 HD SDI 双向输入和单向可选输出 IC? 请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于双向输入和输出 IC、请考虑将 LMH0318用于3G SDI、将 LMH01218用于12G SDI 应用。 这两个器件具有50和75欧姆输出。

    此致、Nasser