This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:自举配置、光纤接口、功耗

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954945/dp83822if-strap-configuration-fiber-interface-power-consumption

器件型号:DP83822IF

您好!

我的客户对 DP83822IF 有一些问题。

 

Q1)

在数据表(SNLS505E)的第5页上、有以下注释、(1)-(f)

类型:S-PU、S-PD -捆绑引脚(所有自举引脚都具有弱内部上拉或下拉电阻。 默认自举值为

已 kΩ、则应使用外部2.2k Ω 电阻器)

 

此注释表明只应使用2K 欧姆。
但自举电阻器在第47页的表9中进行了说明、它不仅是2.2千欧、而且更加复杂。

那么、用户是否可以忽略第5页的注释(1)-(f)?

 

Q2)
在数据表的第6页、LED_1/GPIO1的类型定义为 S-PD。
但是在第48页的表11中,没有“LED_1/GPIO1”引脚搭接信息。
该引脚用于配置什么?

 

问题3)
LED_1/GPIO1在 IF 器件中充当"信号检测"。
该信号检测引脚是否是第10页上指定了 VIH_MIN 和 VIL_max 的单端逻辑输入?

 

问题4)
数据表中没有关于 TDP/TDM 和 RDP/RDM 信号电平的信息。
这些引脚是 LVPECL 吗?
有信号与电容耦合、看起来像是电压转换。
但他们想知道如何判断这些信号是否在规格范围内。

 

问题5)
在93页的图34中、这些引脚通过49.9欧姆上拉至3.3V。
这是否意味着在光纤情况下、AVD 必须为3.3V?

 

问题6)
第97-99页的表145列出了功耗数据。
它们认为这些值是在 MDI 驱动程序处于 B 类(默认值)时获取的
当 MDI 驱动程序处于 A 类时、您是否具有相应的值?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    以下是我对客户问题的回答:

    1) 1)这个问题之前在 E2E 上提出过。简而言之,是的,它们可以忽略注释(1)-(f)。

    2) 2)这个问题之前也是在 E2E 上提出的。这些自举用于内部目的。

    3) 3)这个问题也是在 E2E 上提出的。 由于这是一个 IO 引脚、它们将遵循第10页上的 VIH_max 和 VIL_min。

    4) 4)该引脚为 CML。 我们建议它们遵循图34、其中有串联电容器、并确保它们具有所用收发器类型的端接。

    5) 5)这是一个拼写错误、AVD 也可以是1.8V 和3.3V。

    6) 6)他们认为这些是 B 类数据是正确的。 我正在与设计团队跟进、看看是否测量了 A 类值。 我们还想知道 A 类的潜在用例是什么

    谢谢、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    感谢您的回复。

    >2)此问题以前也是在 E2E  上提出的。 这些自举用于内部目的。

    这是否意味着用户无需在加电和复位时处理该引脚的状态?

    >4)此引脚为 CML。 我们建议它们遵循图34、其中有串联电容器、并确保它们具有所用收发器类型的端接。

    我知道这是 CML。 但是、您是否对这些引脚有任何电气规格?  
    如果没有规格、它们就无法检查引脚上的信号是否确实在规格范围内。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    [引用 user="Oba"]这是否意味着用户在加电和复位时不需要处理此引脚的状态?

    如果用户不使用这些引脚、它们可能会使它们保持悬空。 如果他们要使用它们、则需要绑定它们。

    [引用 user="Oba">我知道这是 CML。 但是、您是否对这些引脚有任何电气规格?  
    如果没有规格、则无法检查引脚上的信号是否确实在规格范围内。

    这些引脚的电气规格由以太网标准(在本例中为10BASE-Te 和100BASE-Tx)规定。

    谢谢、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    抱歉、我错误地推"这解决了我的问题"。

    总之、非常感谢您的辛勤付出。

    关于 LED_1/GPIO_1引脚搭接问题、 我仍然无法理解您的答案。

    我对 LED_1/GPIO_1引脚的理解是、这是 TI 内部使用自举引脚。

    该引脚是 LED 或 GPIO 引脚。 因此、任何外部电路都可以连接到该引脚。

    我的问题是、如果该引脚连接到特定的外部电路、是否有可能进入 TI 内部使用模式。

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我了解您对外部电路可能会影响初始自举配置的担忧。 如果未使用处于正常运行状态的引脚、设计人员可能会使该引脚悬空、因为内部上拉(在这种情况下、也可能是数据表中指定的下拉)将设置默认模式。 数据表的第8.5.2节提供了有关 LED 是否连接到该引脚的更多信息。 在这种情况下、根据 LED 的配置、您需要将其设置为低电平或高电平。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Gerome Cacho"]6)他们认为这些是 B 类数据是正确的。 我正在与设计团队跟进、看看是否测量了 A 类值。 我们还想知道 A 类应用的潜在用例是什么。[/QUERP]

    您好!

    设计团队无法找到测量值、但指出在 A 类模式下、100Base-TX 模式功耗估计 通常会增加约20mA。

    此致、

    Gerome