This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:除了 USB3.x 之外、它还可以用于应用吗?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957747/tpd2eusb30-can-this-be-used-for-applications-besides-usb3-x

器件型号:TPD2EUSB30

我有一位客户希望将单个 ESD 器件用于多种应用。

该器件是否可用于以下任何应用? 是否有任何其他设计问题...?

- USB3.0
- DP
- LVDS
-以太网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是的、此器件应能够为所有这些应用提供保护。 我不认为列出的任何接口都高于5.5V、电容足够低、能够支持所有信号速度(高达7.4Gbps)。 但是、对于工作电压约为1.25V 的低压接口、您可以使用具有较低 Vrwm 的器 件、如 TPD1E01B04。 这将使您获得更好的保护。  

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。  

    此致、

    Matt Smith