This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于上拉/下拉电阻值的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964181/dp83867ir-inquriy-about-pull-up-down-resistance-value

器件型号:DP83867IR

您好!

我的客户使用下拉或下拉电阻器。

 1. RESET_N 上的1.8V 上拉电阻

 2. JTAG_TRSTN 上的1.8V 上拉电阻

 JTAG_CLK/TDO/TMS-TDI 上的下拉电阻器

每种情况下的建议电阻值是多少? 您如何确定该值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 JH 我们的电阻器值是在我们的数据表中推荐的。 如果通过 PHY 连接到另一个器件、您的设计是否需要满足这些 PU/PD 电阻器的某些要求?

    谢谢、

    Cecilia