This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:当 Vcc = 0V 时、向 A 和 B 端子施加电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957860/sn65hvd3088e-applying-voltage-to-a-and-b-terminals-when-vcc-0v

器件型号:SN65HVD3088E

尊敬的 TI 团队

我想问一下 SN65HVD3088E

当 Vcc = 0V (电源关闭时)时、是否可以将电压(5V 或更低)施加到 SN65HVD3088E 的 A 和 B 端子上?
(如果您检查最大额定值、则数据表中规定的额定值范围为-9V 至14V。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    是的、当 VCC = 0V 时、这些引脚处于高阻抗状态。 只要施加的电压不超过绝对最大额定值、器件就不会损坏。

    此致、