This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:GUI 问题-需要 LabVIEW 的完整开发版本

Guru**** 2911400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964348/lmh1297evm-gui-issue---full-development-version-of-labview-is-required

器件型号:LMH1297EVM
主题中讨论的其他器件:LMH1297SIGCONARCHITECT

您好!

我有 LMH1297开发板。 我花了几个小时下载并尝试让 GUI 运行。

我使用了 SNLC055e、因为我没有 LabVIEW。 在我加载信号架构后、我运行了升级程序。

但是、当我启动时、我会看到这个弹出窗口、当我关闭这个窗口时、旋转圆圈图标会停留在闪屏上。

有什么建议? 我真的需要 LabVIEW 吗? 我选择了不需要它的版本…