This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:THVD1410

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955734/thvd1410-thvd1410

器件型号:THVD1410

大家好、

我在 目标板中使用 THVD1410DR RS485收发器、并附上 RS485原理图供您参考。

为了测试 RS485通信、我已将带有 THVD1410DR 收发器的目标板连接到带有 RS485转 USB 转换器的 PC。

我能够将数据从目标板发送到 PC (TX 模式)、但我无法从 PC 接收数据(RX 模式)。

我已经检查了 RE 和 DE 引脚的状态(发送时为 DE=1、接收时为 RE=0)。 我是否可以有一些建议来解决这个问题或我遗漏的任何方面?

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到端接电阻器。 (但在极低数据速率下可能不需要此功能。)

    当应该接收到一个字节时、您能否显示 A 和 R 引脚的示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayshree、

    感谢您将此事提请我们注意。 我将回显 Clemen 请求的内容:发送和接收时是否可以共享 D、R、A 和 B 的波形? 这将有助于缩小问题发生的确切位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    很抱歉耽误你的回答。

    RS485 TX 和 RX 通信都成功。 参考数据表后、我了解应一次启用 RE 和 DE 任何一个。

    当我们在半双工通信中启用 RE、DE 时、我们缺少了这一点。 之后、TX 和 RX 在我们的目标板中工作。

    我们仍在尝试一些有关这方面的实验、如果需要、我将会返回给您。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、

    感谢您的更新、现在我将关闭此主题、但如果您需要向我们发送另一个更新、您可以通过发布来返回并重新打开它。

    此致、