This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:环路带宽

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1226, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963930/lmh1226-loop-bandwidth

器件型号:LMH1226
主题中讨论的其他器件: LMH1297

对于12G 速率、是否有任何寄存器可降低 LMH1226上的环路带宽?

谢谢

Jason Hartle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    LMH1226和 LMH1297使用相同的寄存器设置。 因此、请使用与 LMH1297器件相同的寄存器地址和设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你拯救了这一天,它是有效的!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    很高兴听到这个消息。

    此致、Nasser