This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DVI 信号防雷保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963726/dvi-signal-lightning-protection

主题中讨论的其他器件:TVS0500

请推荐在闪电测试条件下保护 DVI 信号的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhakar、

    由于 DVI 具有5V 电源、我建议使用 TVS0500保护该线路。 它是一款具有43A 浪涌保护额定值(IEC 61000-4-5)的5V Vrwm 器件。 这是否符合您的要求?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我们使用的是 ADV3003和 ADV7611。 前端是 ADV3003、这是航空电子设备中使用的组件、因为照明要求是 LEVEL3、Waveform3。 请建议使用合适的避雷器件来保护 ADV3003和 ADV7611。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhakar、

    由于这些器件正在进入航空电子应用、您是否需要它们具有与汽车 AEC Q100类似的特殊资质?  

    此致、

    Matt Smith