This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 是否可以进行 BER (误码率)测试?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957414/dp83td510e-evm-can-dp83td510e-evm-do-ber-bit-error-rate-test

器件型号:DP83TD510E-EVM

你(们)好

我的客户想知道 DP83TD510E-EVM 是否可以进行 BER (误码率)测试? 如果是、您能否解释如何操作? 谢谢。

此外、客户希望分离发送信号和接收信号的波形、这是可行的吗?  如果是、您能否解释如何操作? 谢谢。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    要启用 BER 测试、请执行以下步骤:

    1. 将寄存器0x119的位[0]设置为1以启用 PRBS 发生器
    2. 读取寄存器0x11F 的位[7:0]来读取接收到的错误位数。 确保寄存器0x11F 的位[13]在读取前设置为1。

    有关上述位/寄存器的更详细说明、请参阅数据表。

    至于第二个问题、由于它是一个单线对以太网 PHY、因此无法分离波形 TX 和 RX 信号。

    此致、

    Adrian Kam