This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:具有3.3V 上拉电压的 RESET 引脚的上拉电阻值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964190/tca9548a-pull-up-resistor-value-for-the-reset-pin-with-3-3v-pull-up-voltage

器件型号:TCA9548A

您好!

对于具有3.3V 上拉电压的 RESET 引脚、建议的上拉电阻值是多少? 您如何确定该值?

谢谢你。

JH