This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:新型 LCD 显示屏 P/N

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955650/sn65dsi83evm-new-lcd-display-p-n

器件型号:SN65DSI83EVM

建议的显示(LP101WSA-TLN1)不在线提供、您是否可以建议使用其他兼容的显示来使用此 EVM 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    有关其他兼容显示面板、请咨询 LG。 显示面板通常具有不同的连接器、因此很难找到与此 EVM 相同的连接器。 EVM 上的连接器为 I-PEX 20455-040E-12。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我们与 LG 没有任何积极的联系,也无法直接联系他们。

     

    您能帮助我们从 LG 找到替代显示器,还是与相关团队联系?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    很抱歉、这超出了我们可以提供的支持范围。 如果您无法与 LG 建立联系或找到具有相同连接器的替代显示屏、则唯一的另一种选择是为 EVM 制作分线板、以便连接到您选择的其他显示屏。  

    我也看不出使用此显示屏评估 EVM 的意义。 我们已经这样做了。 最好的方法是使用系统中将使用的显示屏来评估它。

    此致、

    I.K.