This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:无法找到已定义的 ALP 器件

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957102/ds90ub947-q1-couldn-t-find-defined-alp-devices

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

您能告诉我为什么我的笔记本电脑找不到未定义的 ALP 设备(USN2ANY)吗?  

我使用另一台笔记本电脑、相同的 USB2ANY 和相同的系统板(947)、ALP 可以正常工作。 我已重新安装 ALP 和 ALP_UPDATE、但存在相同的问题。 您能告诉我解决方案吗?

电源 另一台笔记本电脑使用相同的安装步骤。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请检查此帖子

    e2e.ti.com/.../3055424

    如果用户错误地删除 了 USB2ANY 本身、则会发生您所面临的问题。 之后 、ALP 无法找到 USB2ANY     、因为与器件关联的 USB2ANY 驱动程序已删除、并且在默认枚举中、USB2ANY 不会出现。  USB2ANY 充当 HID 设备、删除此关联后、将关联标准 Microsoft 驱动程序。 我最终尝试了不同的操作、帮助 ALP 在 Windows 10计算机上工作的步骤如下

    a)确保您的板已更新为固件版本2.7。 我找到了 DLL 版本2.6。及更高版本自动支持固件版本检测/更新、因此更新到版本2.7

    b)退出 ALP、拔下连接到 PC 的 USB 电缆

    c)在程序和功能中卸载模拟 Launchpad 框架工作和 ALP 配置文件更新。 由于这两者之间存在某种相关性、因此需要几次尝试才能完全卸载它们。  

    d)另外、您还必须手动转到以下安装文件夹

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments

    并删除了"Analog LaunchPAD v1.57.0010"文件夹

    e)重新启动计算机

    f)重新安装 ALP 框架和最新 的 ALP 配置文件更新

    g)再次连接947EVM 板  

    h)右键单击并在管理模式下重新启动 ALP

    请尝试一下、希望它能为您再次提供帮助。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    我尝试了您的步骤、但仍然有问题。

    但是当我使用 TI 的笔记本电脑时、我无法以 admin 的身份运行...

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    相同的 e2e 线程中

    e2e.ti.com/.../3035945

    接下来、我建议使用工具 usbdeview 并查找所有 USB2ANY 器件(VID = 2047、PID = 0301)、然后右键单击以将其卸载、然后重新连接。 请查看该建议并尝试。 这在第二台 PC 上可以解决此问题。  

    还有另一位客户对此问题进行了处理、并以上述方式进行了解决。 如果我找到该 e2e 链接、我将分享该链接。

    谢谢、

    Vishy