This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:是否有人知道该芯片能否以20Gbps 运行?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF810, DS250DF230EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956916/ds250df810-does-anyone-know-if-the-chip-can-operate-at-20-gbps

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF230、DS250DF230EVM

我知道该规格的表5中的范围是20.2752Gbps 至25.8Gpbs。  我们正在寻找20Gbps 的解决方案。  是否有人知道芯片是否可以工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、重定时模式下的 DS250DF810最小全速率为20.2G。 您可以尝试将重定时器设置为 CDR 旁路模式、并评估20G 下的性能。 您还可以考虑 DS250DF230、其最小速率为19.6Gbps。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo!

    您能告诉我如何访问 DS250DF230EVM 软件和原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需点击"Go to the DS250DF230 product page"、然后点击"More Information"标题下方的链接即可申请访问权限。

    www.ti.com/.../DS250DF230

    -Rodrigo