This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:TI941/948远程器件中断配置

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957512/ds90uh941as-q1-ti941-948-remote-device-interrupt-configuration

器件型号:DS90UH941AS-Q1

尊敬的 TI 团队:

 

我们在其中一个具有显示屏的项目中使用941-948串行器/解串器对、并尝试将远程触摸中断传播到 SOC 侧。

DS90UH941串行器位于 SOC 侧、948位于远程显示侧、其中触摸中断连接到9O72的 GPIO2输入。

 

但在 SOC 侧、我们只有 INTB 和 REM_INTB 线从941连接到 SOC、 941的 GPIO2未连接到 SOC

 

我的理解是:

 

通过配置 REM_INTB_CTRL (0x30h)、948的 INTB_IN 可传播到941的 INTB/REM_INTB 或941的任何 GPIO

和948的 GPIO2输入只能传播到941的 GPIO2输出。

无法将948的 GPIO2输入映射到 941的 INTB/REM_INTB 输出。

 

我对 这方面的理解是否正确,您能确认吗? 或者、是否可以通过任何方法将远程 GPIO2映射到本地 INTB/REM_INTB 以实现中断传播。

 

谢谢、

Sreeneju

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreeneju、您好!

    正确的做法是、不能将948上的 GPIO2输入映射到中断状态。

    此致、

    Michael W.