This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:禁用 CDR 后、PRBS 和 EOM 是否可以正常工作?

Guru**** 2516470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956227/ds250df810-can-prbs-and-eom-work-when-cdr-is-disabled

器件型号:DS250DF810

只需再次检查。  在规格的表5中、它具有禁用 CDR 的支持数据速率范围。  PRBS 校验器和 EOM 能否在这些范围内工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说,答案是否定的 如果 CDR 处于解锁状态、则不支持 EOM 和 PRBS 功能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师