This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于 TPS65988的功率限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963204/tps65988-about-the-power-limit-of-tps65988

器件型号:TPS65988

你(们)好

我想使用外部 MCU (I2C 或 GPIO)控制 TPS65988的每个 USB Type-C 端口的功率限制。

我应该访问哪个寄存器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用寄存器0x33控制灌电流 PDO 设置、使用寄存器0x32控制拉电流 PDO 设置。 请参阅《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册》。 这些寄存器将允许通过所需的协商协议获得最大灌电流/拉电流功率。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。