This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:短路电流限制?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957072/thvd1550-short-circuit-current-limit

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:THVD1450

您好!

我想使用 THVD1550 TRx (或 THVD1450、尽管启用驱动程序的速度有点慢、但对我们来说似乎更好)。

但 THVD1550具有250mA 的短路电流。 在数据表中、我找不到驱动器行为:由于明显的散热原因、我认为无法持续提供该电流。 在哪里可以找到此信息? 是否有任何应用?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    数据表中定义的短路电流限值的额定范围为 A 至 B、B 至 A、每个 A 和 B 输出的额定电压范围为-7V 至+12V。 因此、在故障条件下、这种短路电流只会出现、不应无限期持续、因为收发器最终会达到过热并关闭。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、