This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLIN14415EVM:TLIN14415EVM

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TLIN14415EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957321/ccs-tlin14415evm-tlin14415evm

器件型号:TLIN14415EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:Code Composer Studio

您能否向我发送 TLINK14415 EVM 的 CCS 项目和名为 USB2ANY_3_0_0_1的固件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您指的是哪个 CCS 项目? EVM GUI 在项目文件夹中作为可执行文件提供、但遗憾的是实际代码不可用。  

    在连接 USB2ANY 电路的情况下打开 TLIN14415EVM GUI、它会自动将固件更新为3_0_0_1版本。

    如果您是指 CCS 项目的 EVM GUI、请告诉我、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、