This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:恢复开箱即用操作

Guru**** 2753425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961252/tusb1046evm-restoring-out-of-the-box-operation

器件型号:TUSB1046EVM

我们在 DP 源端、EVM 和监控器之间有一个正常工作的 DP 链路。  情况已不再如此。

我们将新映像下载到闪存中并丢失 DP 链路。

然后、我们将原始二进制文件下载到闪存中。  原始二进制文件由 TI 员工提供、网址 为:e2e.ti.com/.../957271

经读回比较操作验证、闪存内容良好、但 EVM 不再工作:无 DP 链路、无 I2C 通信。  没有。

应用程序自定义工具中的恢复功能也不会恢复正常的操作。 无 DP 链路、无 I2C 通信。  没有。

但是、我们能够创建和编程能够恢复 I2C 通信的新闪存映像。  DP 链路仍然死机、但可能是寄存器设置错误。

2个问题:

1 -如何恢复 EVM 的"开箱即用"操作?

2-我们要在我们自己的应用程序自定义工具项目中包含寄存器设置,以便让 DP 链路在 EVM 上工作吗?

感谢你的帮助

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    我要将其分配给适当的团队。 他们很快就会回来。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德里克:

       此 EVM 由我们的团队开发、但我们也需要 PD 团队的帮助。 我可以给你电子邮件吗? 因此、我们可以通过两个团队的电子邮件进行讨论

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  如何在不在此处发布电子邮件的情况下向您提供电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否接受 我的友谊请求并发送私人消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件