This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867IR:使用短电缆时 DP83867出现数据包丢失和 CRC 错误

Guru**** 2930350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956902/faq-dp83867ir-packet-loss-and-crc-errors-with-dp83867-using-short-cables

器件型号:DP83867IR

大家好、

如果在使用 DP83867时遇到数据包丢失或 CRC 错误的问题、请考虑使用短电缆时调试其中的一些项目。

1m 或更短的短电缆可能会导致信号质量问题。 一个原因可能是、数字信号内部处理可能需要太长的时间才能收敛、甚至可能在较短的长度上不正确收敛、这可能导致不良的 SNR -信噪比。 这会导致链路中断或潜在的数据包丢失、这可能需要您在重新开始数据包传输之前重置器件。  

我们在下面有一个脚本、将在 DP83867数据表的下一修订版中进行更新、该脚本有助于消除由于布线短而导致的任何数据包丢失错误。 此脚本允许更改计时带宽以确保 DSP 正确收敛。  

地址

数据

说明

0x001F

0x8000

硬复位

0x0053

0x2054

Viterbi 空闲检测器使空闲模式置为5的连续空闲符号的阈值

0x00EF

0x3840

禁用 CAGC DC 补偿

0x0102

0x7477

主训练计时器-增加不同训练状态下的时间

0x0103

0x7777

主训练计时器-增加不同训练状态下的时间

0x0104

0x4577

主训练计时器-增加不同训练状态下的时间

0x010C

0x7777

时序环路带宽

0x01C2

0x7FDE

时序环路带宽

0x0115

0x5555

从机定时器-增加不同训练状态下的时间

0x0118

0x0771

从机定时器-增加不同训练状态下的时间

0x011D

0x6DB2

时序环路带宽

0x011E

0x3FFB

时序环路带宽

0x01C3

0xFFC6

时序环路带宽

0x01C4

0x0FC2

时序环路带宽

0x01C5

0x0FF0

时序环路带宽

0x012C

0x0E81

FFE 修复

0x001F

0x4000

软复位

如果您还有其他问题、请开始新的 E2E 主题、我们的以太网团队可以为您进一步澄清这些问题。

谢谢、

Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、  

    我是提出上述问题的工程师。

    感谢您以可信的形式组织上述问题。

    我还有一个问题、1m 的 SNR 问题是否同样适用于所有通信频段?

    或者长度是否会因频率而异?

    我提出一个问题、因为波长会因频率而异、它似乎与 SNR 变弱的部件相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢阅读! 让我们讨论一个单独的线程、因为这似乎是一个我们可以进一步调试的问题。

    谢谢、

    Cecilia