This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1系列

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957344/tcan1044-q1-tcan1044-q1-series

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044EV-Q1TCAN1044V-Q1

尊敬的技术支持团队:

TCAN1044-Q1与  TCAN1044V-Q1和  TCAN1044EV-Q1之间有何区别?


TTD

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "V"器件具有一个 I/O 电平转换器。

    "E"器件较新。 它具有不同的待机电流、FD 时序特性和典型特性。 其数据表中未提及 VeLIO 和 SAE J2962-2资质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    为了进一步补充 Clemens 的说法、TCAN1044EV-Q1还符合0级应用的要求、允许其在更高的温度下工作。 该器件尚未完全发布、但目的是让 TCAN1044EV-Q1获得与其他 TCAN1044-Q1型号相同的认证。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、