This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:我们需要连接四个 USB 器件、每条通道250MB/S (总共1GB/S)。 是否支持 TUSB8044A?

Guru**** 2931550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956932/tusb8044a-we-need-to-connect-four-usb-devices-each-way-is-250mb-s-a-total-of-1gb-s-is-tusb8044a-supported

器件型号:TUSB8044A

我们需要连接四个 USB 设备、每条通道为250MB/S (总共1GB/S)。 是否支持 TUSB8044A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8044A 支持 USB 3.2第1代(5Gb/s)操作。   每个器件250 Mb/s 是每个器件的最大吞吐量还是标准吞吐量?   USB 集线器不会调度数据包传输、USB 主机将设置对集线器下游各种器件的访问速度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每台设备250MB 是最大吞吐量。我想知道,如果主机足够快,TUSB8044A 可以确保吞吐量(每台设备250MB)的下行流有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的实验室测试中、 带宽受限于与主机的单个端口连接。  由于具有缓冲能力、集线器将略微提高吞吐量、但是、由于集线器不会生成传输或确定开销、因此我们无法保证吞吐量。

    此致、

    JMMN