This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:关于 HDMI2.0交叉点软件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957386/ts3dv642-about-hdmi2-0-cross-point-sw

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好!

关于与 TS3DV642的 HDMI2.0 (4k60p)交叉点软件、我的客户正在提出一个问题。

 

他们的想法是使用两个 TS3DV642、如下所示。


(问题)

是否可以通过两个器件支持该器件? 是否存在任何问题或疑问?

我对 PCB 布局(阻抗/眼图)或串扰有一定的顾虑。

我认为他们需要对其进行全面验证。

请提供任何建议或意见吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199

    您对 PCB 布局(阻抗/眼图)或串扰的担忧是有效的。 我会考虑在每个 TS3DV642输出上添加 TMDS181以进行信号补偿。  

    谢谢

    David