This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:数据总线引脚上的输入电容和输出电容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962886/tl16c550d-input-capacitance-and-output-capacitance-at-data-bus-pins

器件型号:TL16C550D

大家好

如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?


数据总线引脚具有输入和输出功能。
那么、当我们考虑输入电容和输出电容时、我们是否应该参考 数据表上的电气特性?


我们无法判断数据总线引脚的内部结构。
简单地说、我们能否了解 输入电容和输出电容?
或者、我们是否应该考虑输入电容器和输出电容器之间的复合电容?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我们的一名应用工程师已收到此主题的通知、并将尽快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    听起来您是正确理解的。 数据引脚能够同时作为输入和输出。

    器件上引脚的输入电容和输出电容(CLK 以外的引脚)可在电气特性中找到。

    关于第二个问题、数据引脚可作为输入或输出(不是两者的组合)运行。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny San

    非常感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

    我们还有其他问题。
    -如果 HIZ 意味着-从输入到输出或从输出到输入的转换、我们是否应该考虑之前状态的电容?
     我们的客户担心 该范围是否在 6-10pF 范围内。
     (我们假设没有大影响。)


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    当然、很高兴再次听到您的声音! 我认为您无法保证这一点、因为输出级电路仍是一个考虑因素。

    此外,我同意你的意见。 由于这个引脚改变了运行、我不会期望出现非常显著的变化。

    最棒的

    Danny