This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:不使用1000BASE-T 模式时是否需要 DP83869HM RBIAS?

Guru**** 2406900 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963854/dp83869hm-is-dp83869hm-rbias-required-when-1000base-t-mode-is-not-used

器件型号:DP83869HM

我们将在 RGMII 至1000BASE-X 模式下使用 DP83869HM、而不使用铜质1000BASE-T PHY。  RBIAS 是否仍然需要11k、1%、或者是否可以使用标准10k 1%电阻器来避免额外的 P/N?

谢谢、

达拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    是的、RBIAS 电阻器应始终是11k 1%的电阻器。 这用于配置所有运行模式中的内部电压和电流偏置。

    此致、
    Justin