This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如何使用具有 USB2.0的 Type-C 电缆保护 Vbus-CC 短路

Guru**** 1167250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPD6E05U06, TPD6S300A, TPS25810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955963/tpd6s300a-how-to-protect-vbus-cc-short-with-type-c-cable-with-usb2-0

主题中讨论的其他器件:TUSB320LAITPD6E05U06TPD6S300ATPS25810

尊敬的保护团队:

我正在寻找 ESD 和 Vbus-CC 短路保护 IC、这里是 USB 的要求。
[要求]
USB 数据:USB2.0
USB 电缆:USB Type-C 电缆、但仅支持 USB2.0通信(无 SS)。
电源:5V/500mA
需要 DRP、因此使用 TUSB320LAI 作为 CC 控制

[ESD 保护]
我选择 TPD6E05U06作为 ESD 保护。
- Vbus、CC1/2和 DP/DM ESD 保护:TPD6E05U06
-
[VBUS-CC 短路保护]
首先、我拿起 TPD6S300A、但它的 CC 钳位电压为8V_TYP。
在该系统中、不需要 PD、因此 Vbus 电压为5V。
TUSB320LAI CC abso 最大电压为6V、因此8V 高于 CC abso 最大电压

[问题]
我选择 TPD6E05U06作为 ESD 保护、但是否有任何其他支持 Vbus、CC1/2和 DP/DM ESD 保护的单芯片解决方案?
是否有任何良好的保护器件支持电压小于6V 的 Vbus-CC 短路保护?
如果没有使用<6V 钳位的 Vbus-CC 短路保护、那么当我们将 TPD6E05U06作为 ESD 保护时、如何保护 Vbus-CC 短路?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您挑选的 TPD6S300A 集成了具有 CC 和 SBU 保护的 DP/DM。 根据您将使用的 Type-C 控制器、我们建议使用不同的 VBUS 保护、这就是它们未在此处集成的原因。 例如、由于功耗较低、TPS25810在 VBUS 上使用一些电容器进行保护。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    Type-C 控制器是 TUSB320LAI、因此我将与该团队联系、谢谢!

    此致、

    Kai