This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:符合时间敏感网络(TSN)标准

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963776/dp83869hm-time-sensitive-network-tsn-compliant

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

尊敬的 TI 团队:

在 DP83869HM 数据表中、显示了符合时间敏感型网络(TSN)标准。 我们想知道该器件是否支持以下 TSN 标准。

DP83869HM 时间敏感网络(TSN)是否符合以下标准:

 1)           1) 802.1Qbv 对调度流量的增强

2)           2) 802.1Qbu 帧占先

3)           3)基于时间的计划

提前感谢您。

此致、

Jonathan Navor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    DP83869将通过其低延迟时间符合 TSN 标准。 DP83869不会实现您所引用的方案、这些方案由 MAC 实现并通过 PHY 传递。

    此致、
    Justin