This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:S 参数分析

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956762/ds90ub953a-q1-s-parameter-analysis

器件型号:DS90UB953A-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY

尊敬的 TI 成员:

 

我想通过 ALP 测试 S 参数。

我的系统:PC (ALP)-- USB2ANY -- DS90UB954 -- DS90UB953 --图像传感器

我已读取 ALP_SPARAM_Support 文件:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents

 

我想知道如何在 S 参数分析选项卡中设置参数?

我应该创建电缆的 S2P 文件吗?

您是否会分享一些指南?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    >>>是否应创建电缆的 S2P 文件? 您是否会分享一些指南?

    是的、您必须创建电缆的 S2P 文件。 然后、该工具可用于检查电缆(或 PCB 或通道)的返回和插入损耗是否在 TI 建议的限制范围内(图中的红线)。

    您可以检查以下两个参考

    literature.cdn.keysight.com/.../5991-3736EN.pdf

    cdn.teledynelecroy.com/.../lab1025.pdf

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    1) 1)关于 ALP S 参数分析、我认为需要输入用户电缆的 S 参数、然后输入处理数据和输入信号的 S 参数分析、最后 ALP 输出系统的插入损耗/回波损耗(图像传感器+串行器/解串器+解串器)。

    正确吗?

     

    2) 2)我从我们的供应商处获得了以下电缆规格数据(插入损耗)。

     

    我只想知道如何使用电缆规格数据创建电缆的 S2P 文件?

     

    3) 3)如何获取电缆的数据文件、如演示 S2P 文件? 是来自供应商吗?


     

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    >>>>1.  正确吗?

    否 S-Parameter Analysis 选项卡根据 TI 针对 RL、IL 和偏移的建议限制检查 s2p 或 s4p 文件。 它不会检查输入信号或任何其他数据。

    >>> 2.  如何使用电缆规格数据创建电缆的 S2P 文件?

    您需要使用 VNA 来创建 S2P 文件。 请参阅下面的一些参考文献

    www.signalintegrityjournal.com/.../Vector-Network-Analyzer-Fundamentals-Primer.pdf

    download.tek.com/.../70W_60918_0_Tek_VNA_PR.pdf

    www.keysight.com/.../BTB_Network_2005-1.pdf

    您可以搜索"矢量网络分析器 S 参数"以获取多个参考

    >>> 3) 3)如何获取电缆的数据文件、如演示 S2P 文件? 是来自供应商吗?

    是的、您也可以与供应商核实。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishy、

     

    非常感谢。

    Fred