This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:当 Vio 为5V 和-0.2V 时、泄漏电流与温度间的关系

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957117/tpd1e05u06-leakage-current-vs-temperature-when-vio-is-5v-and--0-2v

器件型号:TPD1E05U06

大家好、

图5显示了不同温度下的泄漏电流、我是否可以知道 Vio 为5V 和-0.2V 时是否有类似的曲线?

数据表中没有电容与频率曲线、下图来自其他产品、您能否帮助为其提供高达1GHz 的频率?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    遗憾的是、对于该器件、我没有类似的曲线。 我们唯一的类似电容测量是在1MHz 频率下使用2.5V 直流偏置测量的线路电容。 不过、我们可以讨论在未来的修订版中将其添加到数据表中。 您可以给我发送电子邮件吗?  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已向您发送电子邮件。 谢谢!

    Hao