This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:地址线保持断开状态

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957220/pca9554a-address-lines-left-open

器件型号:PCA9554A

大家好、

你好。

我们的 PCB 设计客户已将地址行 A0至 A2保持开路。 数据表显示它必须连接到 Vcc 或 GND。 让它保持开放有什么影响? 他们是否需要重新设计、或者只需将其接地、Vcc 即可解决问题?

这些线路是否具有已定义的状态?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们的 I2C 器件需要参考地址引脚。

    "保持开放有什么影响?"

    如果它们保持悬空、器件可能不会对其地址进行 ACK、因为地址可能会浮动到其他值。

    "他们是否需要重新设计、或者只需将其接地或 Vcc 即可解决问题?"

    这些引脚需要以其为基准才能可靠地寻址。 连接到 GND/Vcc 都可以。

    "这些行是否具有定义的状态?"

    否 它们由其基准偏置定义。

    谢谢、

    -Bobby