This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:TCA9548A-Q1复位行为

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957313/tca9548a-q1-tca9548a-q1-reset-behavior

器件型号:TCA9548A-Q1

大家好、  

如果 TCA9548A-Q1上的 RESET 引脚置为低电平并无限期保持低电平、器件是否保持工作(即正常复位)? 我的客户正在考虑一种系统条件、其中 GPIO 故障会导致他们无法控制 RESET 引脚、使其处于低电平状态。  

谢谢、

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    如果#RESET 保持低电平、则器件将保持复位状态。 在此状态下、辅助通道将全部禁用、与器件的任何通信将不再起作用(器件将 NACK 其地址)。

    谢谢、

    -Bobby