This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:应用方框图审核请求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956999/ds125br800-application-block-diagram-review-request

器件型号:DS125BR800
主题中讨论的其他器件: DS125BR820

大家好、团队、

您能否查看此处内部链接上随附的应用用例 是否正常?

应用是 CMOS 传感器 I/F 的眼图张开度

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我检查了您的应用方框图。  

    是的、可以为此应用使用 DS125BR800或 DS125BR820。 我们强烈建议将 IBIS-AMI 模型用于这两个器件以及电缆或整个传输介质的 s 参数模型、以进行初步可行性研究。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    非常感谢您的支持和建议!

    此致、

    Itoh