This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410是否可用于 I2C 到 USB 的转换?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963810/tusb3410-can-tusb3410-be-used-for-i2c-to-usb-conversion

器件型号:TUSB3410

您好!  

我正在寻找 I2C 转 USB 桥接器、因为我有一个具有 I2C 接口的触摸板、需要通过 USB 将其连接到我的 PC。

我看到另一篇文章说、这可以用于 USB 到 I2C 的转换、但事实证明这是双向的。 另外、在数据表中、我不太清楚、因为给出的唯一示例是 USB 转 RS232/UART、I2C 端口似乎仅用于连接 EEPROM 以加载配置。

您能否确认是否可以完成此操作并将我指向需要查找的位置以进行此设置?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们拥有适用于此应用的配套资料。 我相信 TUSB3410适合您、因为您正在创建一个连接到 PC 的 USB 设备。 换句话说、TUSB3410 USB 端口只能用作 USB 器件的上行端口。 TUSB3401可通过 I2C 通过 PC 上的 USB HID 呼叫进行通信、您需要进行一些软件开发。 请接受我的朋友的请求、我可以向您发送相应的文档。