This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:接口论坛

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963635/sn65dsi84-interface-forum

器件型号:SN65DSI84

大家好、团队、

我能否将该振荡器用于以下 LVDS 参考时钟、   

时钟:26MHz

上升和下降时间:最大6nS

峰间相位抖动:4Ps

Bill

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    请参阅数据表开关特性部分中的 REFCLK 规格。

    此致、

    I.K.