This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640 MDIO 问题

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, TMS320F28388D, DP83826EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960949/dp83640-dp83640-mdio-question

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388DDP83826EVMUSB-2-MDIO

您好!  

我对连接 MII 接口有疑问。 能否通过 USB 电缆对 MDIO CLK 和 MDIO 数据进行编程、同时其他引脚仍通过 MCU 上的 Mac 层进行连接?  

我提出的原因是、我发现 TMS320F28388D MCU 不提供 MDIO 输出、我想将 PHY 收发器替换为 DP83640。 谢谢  

此致、

Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我们将研究您的问题、并将在本周星期四之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您的问题

    "我能否通过 USB 电缆对 MDIO CLK 和 MDIO 数据进行编程、而其他引脚仍通过 MCU 上的 Mac 层进行连接?"

    是的、只要所有连接的器件使用相同的 IO 电压、就可以完成此操作。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    感谢您的回复。 我有一个没有 MDIO 引脚输出的 MCU。 我可以想到的一种可能的解决方案是通过 USB 将 MDIO 引脚连接到计算机和计算机。 同时、其余的 MII 引脚仍连接到 MCU、MCU 连接到计算机。 那么、您是说这不是解决方案吗? 谢谢。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您是否意味着您要通过 USB 连接将 MDIO/MDC 引脚直接连接到 PC? 您能否提供原理图或连接图?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    是的。 这正是我的意思。 为了清楚、我附加了一个粗略的草图。 谢谢。  

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    根据我的理解、USB 使用5V 电平的差分信令。 MDIO/MDC 如何通过 USB 信号路由到笔记本电脑? 您能否显示引脚/迹线连接? 您以前是否测试过此方法?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 MDIO/MDC 是如何路由到笔记本电脑的。 我使用 mini-USB 端口(J7)进行 USB 连接。 连接到笔记本电脑后、我将使用 Analog LauchPad 来控制其寄存器。 我以前没有尝试过、当时我正在尝试确定它的可行性。  

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我们将研究此问题、并将在本周星期三之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    只要满足 MDIO/MDC 信号的电压和时序要求、这应该是可以的。 MDIO/MDC 信号的电压电平应与 PHY 的 VDDIO 电平位于同一域中。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    感谢您提供相关信息。 同一域的含义是什么? 这是否意味着不同于相同电压源的东西? 那么、对于我描述的设置、这是否符合要求? 谢谢。  

    此致、
    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    在同一域中、我只是指相同的电压电平。 如果 PHY 的 VDDIO 为3.3V、则用于 MDIO/MDC 信令的电压电平应为3.3V。

    我们尚未测试通过 USB 直接将 MDC/MDIO 连接到笔记本电脑的设置、因此我们无法保证性能。 通常、对于工作台上的寄存器控制、我们使用 PHY 和笔记本电脑之间的 MSP430 Launchpad 等器件来控制 PHY。 您可以查看《DP83826EVM 用户指南》和原理图以了解相关示例。  

    我们使用 USB-2-MDIO 工具通过 MSP 与 PHY 通信。  

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    这是很好的帮助! 非常感谢!

    此致、

    Cheng