This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:2.5GBPS 重定时器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956147/sn65dphy440ss-2-5gbps-retimer

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

大家好、

在查看 TI 具有 MIPI CSI2/DSI 协议的重定时器产品系列时、它们只有两个、即 SN65DPHY440SS 和 SN75DPHY440SS。

我们有没有正在开发的 MIPI CSI2/DSI DPHY1.2重定时器、它具有与 SN65DP440HYSS 相同的温度等级、但能够支持2.5Gbps?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    遗憾的是、我们目前没有正在开发的可支持2.5G 的 MIPI 重定时器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认。 不过、只是一个后续查询。

    只需想了解1.5Gbps、重定时器之后可实现的最大通道扩展是多少。

    客户希望它不像评估板中显示的那样仅为1英寸。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

     中继器的放置是一种系统选择。 如果用户希望利用 DPHY440的 RX EQ 功能进行 ISI 补偿,则可能希望 DPHY440接近 TX。 因此、1in 放置方式是尽可能最大程度地提高 RX EQ 和偏斜补偿。

    谢谢

    David