This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:LVCMOS 建立/保持时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, TFP401A, DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954155/sn65lvds93b-lvcmos-setup-hold-time

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件: TFP401ADS90C387A

大家好、

我对 SN65LVDS93B 有疑问。
请告诉我图6中显示的设置/保持时间。


顺便说一下、我想连接 TFP401A 和 SN65LVDS93B。
它可以通过 TFP401A 和 SN65LVDS93B 的 LVCMOS 信号进行连接、对吧?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    下面附加了设置和保持时间。 我需要查看 TFP40A 数据表并在9月11日之前与您一起返回。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!


    感谢你的答复。
    我了解 SN65LVDS93B 的建立/保持时间。
    我想、如果 CLK 频率较快、可能无法接收 SN65LVDS93B。

    我正在等待您的联系。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    您是否正在尝试转换 DVI-LVDS? 如果是、我建议使用 DS90C387A。 请参阅下面的应用手册。

    www.ti.com/.../slla325c.pdf

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!


    感谢你的答复。
    由于 DS90C387A 的建立时间为2.7nsec、是否可能无法接收到 TFP401A 的信号?
    在以下条件下、对于 TFP401A、我认为 SN65LVDS93B 可以接收它。
    我的理解是否正确?


    SN65LVDS93B 能否与 TFP401A 连接?
    我们为什么不能将其与 SN65LVDS93B 结合使用?
    或者、您为什么会推荐 DS90C387A?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    您是否正在尝试为您的应用转换 DVI 至 LVDS? 我建议使用387A 的原因是因为它有两个通道。 否则、您至少需要两个 SN65LVDS93B。 我们使用了带385A 的 TFP401A。 我们尚未使用 SN65LVDS93B、但我认为应该是相同的。 关于设置和保持时间的时序、具体取决于您的 DVI 输入。 当没有错开时、2个像素的下降/上升时钟边沿。 如果您可以使用两 个 SN65LVDS93B、则应该可以。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!


    很抱歉耽误您的联系。
    感谢你的答复。
    客户的配置需要从 HDMI 转换为 LVDS。
    在不传输音频数据的情况下、仅传输视频数据。

    我了解双通道 DS90C387A 和单通道 SN65LVDS93B。

    HDMI 是否始终需要双输入?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    否 OLDI 通道的确定基于显示面板实现的单像素或双像素格式。 从信号路径的角度来看、它们是相同的、但 HMDI 与 DVI 之间的唯一区别是 HMDI 传输的视频+音频。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Aaron