This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:错误率超过57、600波特

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962694/trs3232e-q1-an-error-rate-over-57-600-baud

器件型号:TRS3232E-Q1

你(们)好

错误率超过57、600波特、测试波形如下、您能帮助分析可能的原因吗?

蓝色是 SCM 输出波形

黄色是收发器的输出波形

电路原理图与官方网站的参考设计一致、C1-C4的值为0.1uF

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、

    什么是电源电压和负载? 您能否检查不同波特率的 V+/V-电压(引脚2和引脚6)? 您还可以检查电源电流限制、去耦电容器和接地(连接良好)吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    发现测试结果与 V+和 V-的电容有关。 V+和 V-的电容更改为0.22uF、57600的波特率可以通信、但不能高于115200。

    根据手册、VCC 电源为3.3V、C1-C4应为0.1uF、此部件与调试结果不一致。

    是否有为此 TI 芯片设计的指南或详细的硬件手册?

    V+ V-的电容器位置以白色显示

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、

    请查看此 博客 、了解电容器 对 器件的影响。

    我建议您检查负载或断开负载(保持 DOUT 引脚断开)、以查看是否存在任何差异。  之后、您可以检查电源和接地、以确保它们牢固连接。 再说一次、有时 V+/V-波形可以为您提供问题的线索。 另一个数据点是功率耗散、您可以将其结果与本 博客中的结果进行比较

    此致、

    Hao