大家好、
我的客户为 PCIe[x4]应用设计了 DR160PR410、并发现"器件未检测"问题。 故障率为10pcb/60pcs、工程师发现它可能与 SMT 工艺问题相关、因为他再次在4个 FA 电路板上重新安装器件、然后可以修复这些电路板。 他会在其他 FA 板上尝试、看看是否所有板都有相同的问题。
工程师对 FA 和优秀的电路板进行了一些测量、结果如下。
左图显示了良好的 PCB 结果、TX 侧的信号电平约为0.7V。
右图显示了 FA PCB 的结果、红色帧显示了1.2V 的异常信号电平。
1.客户想知道什么类型的 SMT 故障会导致此故障现象?
2.在 PCB SMT 工艺之后、客户是否可以测量 TX 或 RX 引脚的信号电平以确定它是正常的还是 FA 板而不传输真实信号?
如果上述描述不清楚或需要更多信息、请告知我。
非常感谢。
陈文森