This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB3.2

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963624/tusb1002a-usb3-2

器件型号:TUSB1002A

你(们)好

请帮助确认主机到转接驱动器到连接器之间的最小长度如何?

TI 规范已将此长度定义为8/2英寸、我认为它应该是最大长度。

正如英特尔技术指标一样,对于最小长度来说,前置通道为152.4mm,但 IT 技术指标如何?

或对最短长度没有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TUSB1002A、没有最小布线长度规格、但我们建议转接驱动器比 PCH 更靠近 USB 连接器。