This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:这是否会通过短数据包以及像素数据的所有字节?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963277/sn65dsi83-does-this-pass-through-all-bytes-from-short-packets-as-well-as-pixel-data

器件型号:SN65DSI83

您好!

SN65DSI83ZQER 是否会将 HS MIPI 线路上的所有数据字节传递到 LVDS 通道、包括可能已在该总线上发送到屏幕的短数据包配置数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    LVDS 输出仅提供 RGB 数据+ HSYNC/VSYNC/DE、因此器件不会传递任何配置数据。  有关数据流数据包格式的图示、请参阅数据表的第7.4.5节。

    此致、

    I.K.