This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:CC 控制

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963349/tpd6s300-cc-control

器件型号:TPD6S300
Thread 中讨论的其他部件:、 Strike

你(们)好。

我的客户正在考虑使用以下电路来控制 CC 线路的开/关。 有问题吗?

和电容器在 CC 线上使用、TPD6S300的数据表建议 正确的 USB PD BMC 操作的总电容应小于600pF、那么对于 USB Type-C 操作、电容是否有任何限制?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、您好!

    我建议使用 TPD6S300A、因为它提高了电池电量耗尽性能、并且在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间 USB Type-C 端口保持连接。 它与 TPD6S300引脚对引脚兼容。 我认为此实现方案没有其他问题。

    我将按照数据表中的表5示例、了解如何计算所需的线路电容。 线路上的最大电容应小于600pF。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    非常感谢!

    最棒的

    Zeming