This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:LED2的 DP83825I LED 指示

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955765/dp83825i-dp83825i-led-indication-of-led2

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

您好、专家、

我的客户想要配置 DP83825I LED_2以进行速度指示。 目前、他们手头上有 DP83825I EVM、想要知道他们需要更改哪些寄存器? 谢谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    以下寄存器可用于配置 LED_2以指示已建立链路的速度:

    0x0305=0x0001 //配置 LED_2引脚

    0x0460=0x0555 //配置 LED_2来指示速度(0x0555=速度、对于100BASE-TX 为高电平0x0565=速度、对于10BASE-T 为高电平)

    0x0469 = 0x0000 //如果需要、将 LED_2从高电平有效切换为低电平有效(位6是寄存器中 I AM 设置的位)

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    感谢您在此处提供信息。 另一个问题是如何配置 DP83825I 在100M 模式下工作? 他们发现 DP83825I 可以在10M 模式下工作。 但是、当0x0000 REG 为0x0021且0x0010 REG 为0x2C04时、它无法在100M 模式下工作。  

    您是否有用于以100MHz 运行的 DP83825和 LED0/LED1运行的示例脚本?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是否要将 DP83825配置为通过自动协商以100M 速度工作或强制器件以100M 速度工作?

    自协商可通过0x0000=0x1100来使能

    100M 速度可通过0x0000=0x2100强制执行

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您提供信息。 客户发现他们无法将其链接到100MHz 模式。 对于 EVM 设置、它们仅连接 RJ45和 USB 端口。 并且它们保持 RMII 未连接。 从您的角度来看、这样的设置是否合适? 谢谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、这是通过 MDI 建立链路的有效设置。 您能描述一下连接伙伴是什么以及它在什么模式下工作吗?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我只想通过执行来确认、对于100MHz 评估、将 RMII 保持断开连接是正确的设置。 链路解析器是一种在10MHz/100MHz 自动协商模式下运行的机器。  

    同时、您能否共享用于 DP83825I 评估的标准脚本? 谢谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您正在评估 DP83825通过 MDI 接口与链路伙伴进行链接和通信的能力、则可以将 RMII 接口保持未连接状态。 DP83825无需连接到 MAC 即可通过 MDI 建立链路。  

    无需脚本即可初始化 DP83825以启用链路。  

    此致、
    Justin