This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168E 通道应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E, SN65LBC174A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956971/sn65c1168e-sn65c1168e-channel-application

器件型号:SN65C1168E
主题中讨论的其他器件: SN65LBC174A

您好!

SN65C1168EPWR 是两个线路驱动器和两个线路接收器。

我是否可以使用引脚1、2、3和引脚5、6、 7作为线路驱动器?

通过这种方式、我有四个要使用的线路驱动器通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    否、SN65C1168E 上的接收器引脚不能用作驱动器。  

    TI 提供了多种四路差动线路驱动器、例如 SN65LBC174A、可通过这种方式使用。 您可以 在 TI.com 上的此处搜索我们的 RS-485产品系列、并按所需的发送器/接收器数量进行搜索。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott