This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM + BQ25792EVM

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, BQ25792EVM, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962389/tps25750evm-tps25750evm-bq25792evm

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792BQ25792EVM、BQ25731

您好!

我们将 TPS25750 + BQ25792用于具有电源路径管理功能的仅接收器应用。

您能否提供将 TPS25750EVM 与 BQ25792EVM 连接的指导:

我们对 TPS25750EVM 中嵌入的 BQ25731的信息非常有限、尤其是当其 I2C 从器件地址与 BQ25792 (6Bh)相同时?

因此、如果我们要使用 BQ25792EVM 进行设置、我们是否必须从 EVM 上解焊 BQ25731?

此外,您能否确认,在最终设置中,我们可以将内存内容从 EVM 的闪存转储直接刷写到最终等效设计中,以使其正常工作?

我想确保 TPS25750 Application Customization Tool 仅将持久性数据存储在配套的 EEPROM 中、并且不会对 TPS25750本身执行持久性操作。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 USB PD 充电参考设计、因为它显示了两个器件的连接方式。 您应该能够仅将 I2C 引脚、PPHV 连接到充电器的输入端和接地端。  

    我相信您可能必须进行焊接或使用某种多路复用器、因为它们都将位于同一个 I2C 端口上。 您还可以选择更改 BQ25731的 I2C 地址。  您在这里有什么建议吗?

    对于闪存、是的、您应该只需将 micro-USB 电缆连接到 EVM 和 PC、就可以通过 EVM 上的 Tiva 编程器将项目从 Web GUI 刷写到 EEPROM。 该参考设计还将提供指向 Web GUI 的链接。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的指导。

    是的、我今天确信、需要对 BQ25731进行焊焊料以使用 EVM 测试我们自己的设置。

    如果我向 TI 团队建议、至少将一些跳线电阻器与 I2C 线路串联、以便能够从 BQ25731断开 TPS25750、从而在不干扰 WQFN 组件的情况下进行外部测试将非常有用。 (以及电源路径)

    为了澄清我的顾虑:

    我们不打算在最终设计中嵌入板载 Tiva 编程芯片。 因此,我想验证一下,我们只需在设计中提供一个 I2C 编程接口,就可以使用从 EVM EEPROM 读取的转储对 EEPROM 进行出厂编程。

    此外、未明确规定自动生成的固件如何使用 I2C IRQ 信号。

    此致、

    Jean-Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈、我将与我的团队分享。  

    对于编程、如果您不想使用 Tiva、另一种选择是使用 Aardvark 适配器等编程器。 通过 GUI、您可以保存二进制文件并使用 TotalPhase Flash Center 应用程序对 PD 进行编程。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能否确认 Tiva / Aardvark 只是对系统内 EEPROM 进行编程、还是对某些 TPS25750闪存寄存器进行操作以配置 PD?

    您能否推荐任何描述 chenegans 的文档来查找板载 Tiva 执行的编程序列,如 GUI 提供的二进制文件结构和 EEPROM 中的地址映射?

    谢谢、

    Jean-Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Tiva/Aardvark 只是将配置二进制文件闪存至 EEPROM、然后由 PD 控制器读取。

    您可以参考技术参考手册EVM 用户指南、了解应如何连接 Tiva 和 EEPROM 以及更多详细信息。

    谢谢、

    哈里