This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:IBIS 模型选择

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961910/dp83620-ibis-model-selection

器件型号:DP83620

您好!

 在 DP83620 IBIS 模型中、有四种模型可用

G24q370模式:SS = VSS、VDD = 3.3
G24q371模式:SS = VDD、VDD = 3.3
G24q372模式:SS = VSS、VDD = 2.5
G24q373模式:SS = VDD、VDD = 2.5

由于我们使用的是3.3V、因此前两个选项将满足我们的要求。

G24q370模式:SS = VSS、VDD = 3.3
G24q371模式:SS = VDD、VDD = 3.3

在我们的设计中、使用了100Mbps MII 接口。 如何为我们的设计选择这两种模型?

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    这两种型号都适合您的设计。 它们使用不同的测试条件、设置 SS = VSS 或 SS = VDD。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    请提供您对以下问题的答复

    1) SS 是什么意思?

    2)根据数据表、以太网 PHY 的 MAC 接口包含集成的50 Ω 电阻器。 集成的50欧姆电阻是否在 IBIS 模型中建模?

    谢谢

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    我们将研究此问题、并将在本周星期三之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    查询是否有任何更新?

    谢谢

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    对拖延表示歉意。 我之前联系过我们的设计团队、我们仍在更仔细地研究该模型。 如果有的话,我将提供进一步的信息。

    谢谢、

    Nikhil