This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:正在寻找 EVM

Guru**** 2962090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA9802EVM, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963298/tca9517-q1-looking-for-an-evm

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9802EVM、 TCA9517

大家好、团队、

建议将 TCA9802EVM 用作 TCA9517-Q1的 EVM、该 EVM 看起来很大。

是否有更小的 EVM (可能是硬币大小)可用于评估?

谢谢、
Masaru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯鲁-圣

    您理解正确。 目前、唯一一款适合 TCA9517引脚对引脚的 EVM 是您刚才提到的 TCA980x EVM。 我们目前正在为 TCA9517设计一个 EVM、但我相信它将在 TI store 展示几个月。

    最棒的

    Danny