This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:加电/断电序列期间需要 VCCA≤VCCB?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9509, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962488/tca9617b-vcca-vccb-is-required-during-power-up-down-sequence

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TCA9509TCA9617A

大家好、

 TCA9617B 中需要 VCCA≤VCCB。 但是 、在加电/断电序列期间是否也需要这样做?

对于 TCA9509  、还需要 VCCA≤(VCCB–1V)。  在上电/断电序列期间是否需要此功能?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    您指出的要求是正确转换操作所必需的、但我想您在 VCCB 未上电时不会进行通信。 如果您询问这是否会损坏器件、则不应损坏器件。 只要您将器件保持在 TCA9614B 数据表第6.1节和 TCA9509数据表第7.1节中的绝对最大额定值范围内、就不应损坏器件。

    如果不满足电源条件、您可能会看到一些电流流经器件。 这种情况是在很短的时间内发生得非常快、还是在应用中会持续和/或重复出现的情况?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、

    抱歉。 我误解了客户的问题。 以下是正确的问题。

    关于 TCA9617A 和 TCA9617B、VCCA 应小于 VCCB?  VCCB 是否高于 VCCA?

    关于 TCA9617A 和 TCA9617B、是否需要任何上电序列?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    当然、不用担心!

    [引用用户="Noriyuki Takahashi "]

    关于 TCA9617ATCA9617B、VCCA 应小于 VCCB?  VCCB 是否高于 VCCA?[/QUERP]

    是的、建议将 VCCB 设置为高于 VCCA。 请注意、在6.3重新计算运行条件中、VCCA 的最大建议电压为 VCCB

    [引用用户="Noriyuki Takahashi "]

    关于 TCA9617ATCA9617B、是否需要任何上电序列?[/QUERP]

    此器件不存在功率斜坡要求。 它没有任何内部寄存器、因此没有初始化问题。

    最棒的

    Danny